This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:用于临床 SpO2测量的 AFE

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191238/afe4490-afe-for-clinical-spo2-measurements

器件型号:AFE4490
主题中讨论的其他器件: 44604430
我正在寻找能够测量临床级 SpO2并至少具有2个输入通道(光电二极管)的 AFE。
我注意 到有一些 TI AFE (即 AFE4490、4404、4403、4400)与"临床指尖脉搏血氧仪"的目标应用一同列出。
但它们仅支持1个输入(光电二极管)。  是否还有其他选项可提供至少2个输入?
AFE 4460、4432、4430、4420和4410等选项可以、但它们没有标记为 "临床指尖脉搏血氧计"、这对我们至关重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述讨论可能处于 NDA 状态。 我将通过电子邮件与您联系

    谢谢