This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS117L11:基准和 VCM 引脚用法

Guru**** 2952400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS117L11, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191250/ads117l11-ref-and-vcm-pin-usage

器件型号:ADS117L11
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

我有一个单端信号(以0-5V、2.5V 为基准。 来自 INA240电流传感器)。 最初读取 ADS117L11数据表、我认为 ADC 的输出将与差分 REF 引脚电平位移的差分输入相对应:

VOUT =(AINP - AINN)-(REFP - REFN)

然而,再次阅读,似乎情况并非如此。 现在、我认为 REF 引脚仅用于设置输入范围:

Vout =(AINP - AINN);-(REFP - REFN)< Vout <+(REFP - REFN)

我知道这适用于此芯片的1x 输入范围设置。 采用第二条轨迹、要正确读取我的信号、我的连接将是:

AINP:在 INA240之外

AINN:2.5V 基准电平

REFP:2.5V 基准电平

REFN:GND

这将提供-2.5V 至+2.5V 之间的输出信号? 这是数据表的正确解释吗?

如果这些连接正常、使用 ADC 上的 VCM 引脚作为2.5V 基准电平是否会出现任何问题? 我知道这是1/2 Vs 电压、不完全是2.5V、但它会大大简化 PCB。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    是的、您的理解是正确的。  满量程输入范围为+/-Vref、其中 Vref=(REFP-REFN)。  在此配置中、当2.5V 连接到 AINN 时、您将获得0V (或等效-2.5V 差分)的负满量程代码和+5V (或等效+2.5V 差分)的正满量程代码。

    VCM 引脚不是连接到 AINN 输入引脚的最佳选择。  由于您在此引脚上需要2.5V 电压、我建议将基准电压连接到此输入、并为 AINP 和 AINN 输入启用内部预充电放大器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Keith!

    出于好奇、为什么 VCM 不是一个好选择? 是因为电源电压的任何变化都会影响 VCM、还是有其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VCM 输出是一款低功耗、低带宽放大器。  当使用一个外部全差分放大器时、它被用来设定共模输入电平。  ADC 输入具有动态电流要求、在使用 VCM 输出时会导致稳定时间问题。  通过使用内部预充电缓冲器可以减少这些影响、但仍然存在。

    此致、
    Keith