This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:ADS4122 DRGND 连接

Guru**** 2523320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192426/ads4122-ads4122-drgnd-connection

器件型号:ADS4122

您好!

我在电路板上有模拟接地和数字接地。

我是否需要将 DRGND 连接到模拟接地或数字接地。

我通常将转换器的数字接地连接到模拟接地层、但在本设计中、DRGND 和模拟区域之间有许多数字信号。

请 建议如何建立此连接。

此致

Zeev Gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    我们不建议使用分离的模拟和数字接地。 但是、如果您被迫进入这种情况、我会将 ADC 的数字部分保持在数字接地上、因为我假设数字输出会连接到 FPGA 或类似的连接到数字接地。 这样、您将最大限度地减小电路板该部分的接地环路。

    此外、我会在模拟和数字接地层之间的 ADC 附近添加几个连接点、以便将两者连接在一起。 通常、您会发现需要执行此操作才能使接地回路电流自行解决问题。

    此致、

    Rob