This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:9.3.2温度监控二极管可能从 LM95233更改为 TMP422?

Guru**** 2638245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM95233, ADC12QJ1600, TMP422, ADC09QJ1300EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192077/adc12qj1600-9-3-2-temperature-monitoring-diode-change-from-lm95233-to-tmp422-possible

器件型号:ADC12QJ1600
主题中讨论的其他器件:LM95233TMP422ADC09QJ1300EVM

大家好、  

我的客户希望考虑 ADC12QJ1600 +温度传感器、我们正在推广 LM95233和 TMP422。

连接到 ADC、TDIODE+/-处、Q1、NPN 晶体管。 (例如,来自参考设计 ADC09QJ1300EVM)。

对于 TMP422、根据数据表、似乎使用了 PNP 转移。 如果客户将 ADC1QJ1600与 TMP422结合使用、如何进行连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为这不应该是问题。 您能向温度传感器团队询问有关连接的信息吗?  

    此致、

    Neeraj