This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JESD204B 测试模式是否未在数据表中指定?

Guru**** 2814275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191563/adc12dj5200rf-jesd204b-test-pattern-not-as-specified-in-datasheet

器件型号:ADC12DJ5200RF

团队、

客户看到我们在数据表中记录的不同测试模式。

而不是完整字节、仅使用四分之一低字节。 使用慢速 ADC 时、其计数值高达0xff、如所述。


这在快速 ADC 的两个工作 PCB 上进行了测试。

除了采样率(5 GS/s 而非3.3 GS/s)、这两种 ADC 类型的设置都是相同的。
JMODE 3 (12位、1倍抽取率、双通道、16通道)
JESD204B:8B/10b;F = K = 8

这是来自快速 ADC 的错误、还是计数长度仍然取决于其他设置?

"短传输测试模式"模式与两种 ADC 类型的行为相同。

-它似乎与较旧的 E2E 帖子相关:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707463/adc12dj3200-adc12dj3200-jesd-ramp-test-mode-setting?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADC12DJ3200%25252520ramp#
   -图4显示(如预期)完全调制。

   在我们的情况下、它仅为+-1V 输入范围的四分之一(也被格式化为二进制补码)。
   (斜坡上的尖峰/抽头是预期的、并且发生的原因是字节计数是在物理 JESD204B 通道电平上完成的、并且不会使样本本身递增)。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在使用斜坡模式时、需要记住两件事。  

    1:32的最小 K 值应编程到 ADC 中。 这意味着寄存器地址0x202应使用0x1F 进行编程。

    2.此外,斜坡将在每个通道上从0到255进行计数,因此您必须单独查看每个通道。

    此致、

    Neeraj