This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:触摸屏控制器的 EMI 滤波器

Guru**** 2930520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190387/tsc2007-emi-filter-for-touch-screen-controller

器件型号:TSC2007

 我们在设计中使用 TSC2007IPWRQ1 IC。 我们希望对触摸屏信号使用 EMI 滤波器。 请为触摸屏控制器推荐 EMI 滤波器、该滤波器应取代设计中的电缆铁氧体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此 74279215 Wurth Elektronik | Mouser 系列具有触摸屏端子的铁氧体磁珠和分流1-10nF 电容器(在 FB 的屏幕侧)将减少辐射

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:  

    感谢您的建议。 如果您可以建议使用 ESD 的 EMI 分析器,这将会有所帮助。 我们是否可以将以下部件用于触摸屏信号?

    器件型号-  TPD4F003DQDR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    亚瑟正在旅行、所以我会回复。 我认为您建议用于 ESD 的器件没有问题。

    Brian