This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:AMC1210集成模式、定时器溢出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190588/amc1210-amc1210-integration-mode-timer-overflow

器件型号:AMC1210

尊敬的支持论坛:

我尝试使用 AMC1210来测量较长时间(~11ms)的电压。  
因此、我启用积分器模式1并每2ms 查看一次寄存器。  

时钟频率为20MHz、因此计时器应每3.28ms 溢出一次。 因此、每2ms 查看一次寄存器就足够了。

如果发生溢出、转换期间的重叠数字将在~11ms 后存储并使用以进行评估。

到目前为止、大多数计时器发生了3次溢出、这是完全正确的。 但出于某种原因,当达到某个电压阈值(在本例中为~ 0.64V)时,有时溢出标志似乎会丢失一次。  

当电压进一步增加时、这种概率会增加。  

我在这里的问题是、溢出标志在某种程度上未正确设置是否是一个已知问题?

此致

Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    您能否澄清这条线的含义?

    "如果发生溢出、转换期间的重叠数字将在~11ms 后存储和使用以进行评估。"

    您是以11ms 的间隔连续测量、还是仅以11ms 的单次捕获进行测量?

    器件可能缺少选定的采样保持转换、因此无法正确更新。 我对该设备的体验有限、让我联系另一位团队成员、看看他们是否有任何见解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    建议将 SHx 与相应的时钟同步。 如果这不起作用、您能否提供其他信息?   

    1、正在写入哪些寄存器、写入哪些值?

    1A。 TM0或 TM1?

    2.更详细的时序/应用图会有所帮助。

    3、采集回路是什么样的? (中断等...)