This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:在 AMC1306输入+/-50mV 后、SDFM 结果将达到饱和状态

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M05, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184793/amc1306m25-sdfm-results-are-going-to-saturation-after--50mv-input-to-amc1306

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件:AMC1306M05

大家好、

我的客户正在将 AMC1306 -SDFM (F280049)接口用于其电机控制器应用。  但是、他们发现 、SDFM 结果  将  在   AMC1306输入+/-50mV 后达到饱和状态。  

  与 AMC1306的连接如下所示:

  1. 未组装 C122、C123、C130、C131
  2. 我们还尝试了短接3和4 (没有太大改进)

根据 CCS 中的 TI 示例项目、我们已针对 OSR=256、SINC3、10MHz 时钟配置了滤波器结果。  

请在这里提供帮助。

谢谢、

Jash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jash、

    未组装的电容器不应影响数据输出流、但会影响器件的启动性能。 我建议组装这些组件。  

    引脚3和4应按数据表所示短接在一起、以确保输入电压保持在器件的输入电压共模限制范围内、并确保 AMC1306不会损坏。  

    对于50mV 饱和电压、请要求客户确保其具有 AMC1306M25 (+/-250mV 输入范围)、而不具有 AMC1306M05 (+/-50mV 输入范围)。  

    接下来、当引脚2、3和4短接在一起时、请使用示波器探测引脚6、DOUT 和引脚7 CLKIN、以验证 DOUT 上的50/50 1和0的密度。

    然后施加输入电压、并验证引脚2和引脚3上相对于引脚4的绝对电压、以确保+/-50mV 实际施加到输入端。 检查 DOUT 以验证58/42 1和0的密度。

    请捕获这些示波器测量值。  

    如果这些步骤无法解决问题、则应验证 SDFM 中的滤波器设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    感谢您的回复。 客户尝试 执行 所有建议 、但饱和问题仍然存在。 请在下面找到他们的意见。

    1. 当我们在输入端分别使用+/- 250mV 测试 IC 时、我们将获得预期的结果。 [我们删除了 R111和 R112、并将直流输入直接提供给 AMC1306M25]。  我们可以测试高达+/-320mV。 一切看起来都不错。  

    然而、当我们在   4端子开尔文电阻器 R113上使用28VDC 脉动输入电压(高达2A 直流电流)测试配置时、我们发现饱和问题。

    a) 是由高共模电压(28V)引起的?  

    b) 我们是否必须使用铁氧体磁珠来代替22 Ω 电阻 器 R111和 R112? 什么价值?

    C)您建议 C82具有什么价值?

    D)当 U66.3和 U66.4短接时、我们发现电流检测仅在一个方向上。

    e)您能否提供+/-5A 电机相位直列 式电流感应@ 28V 直流 或任何高于 5V 直流电压的原理图/参考/指南

     我们想要在 MATLAB 中绘制数据。 如何同时查看 SDFM 数据以及其他数据。 我在代码中实施了 DCL -数据日志模块。 我在哪里可以看到结果?

    您能帮助评论这些问题吗?  

    谢谢、

    Jash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jash、

    好的、这意味着器件正常、这是一个系统级问题。  

    2.这违反了器件的输入共模电压规格。 这可能会导致器件损坏。  U66.3和 U66.4应短接以确保不会发生这种情况。

    a)是的

    b)否、22 Ω 电阻器正常

    C) C82的1n 正常

    d)高侧电源(5V_BK2、GND1)如何以电流网(OUTB1、m1v)为基准? 如果不是、则这可能会解释问题。  

    e)请参阅数据表以了解原理图示例、其中有多个。 对于5A、可使用50m Ω、3W 分流器。