This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5547:航天级 ADC/DAC

Guru**** 2977540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5547, DAC5675A-SP, ADC14155QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189248/ads5547-spacegrade-adc-dac

器件型号:ADS5547
主题中讨论的其他器件: DAC5675A-SP、 ADC14155QML-SP

您好!

我正在寻找在 CubeSat 的 LEO 中使用的航天级 ADC 和 DAC。 在 VHF 频率范围内工作。 我不确定 ADS5547是否是航天级、但它具有一些我们需要的规格。 正在寻找极高的采样率、最低10MSPS、但希望>100MSPS。 仅使用1个通道。  还在寻找 DAC 来传输 VHF。  我们将使用接收和发送之间的切换。  感谢您的帮助和指导、因为我不是 ADC 领域的专家。

谢谢、

Abby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abby、您好!

    在这方面、我将向您提出建议。

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abby、您好、我来看看 ADC 的 ADC1455QML-SP 和 DAC 的 DAC5675A-SP。  如果您发现这些不适合您、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    这是什么类型的 ADC、SAR、Δ-Σ 或其他类型的 ADC?  

    ADC 不能同时传输的原因是什么?  我想可能存在开关或噪声问题?

     

    采购的最低数量是14?   我们现在只执行一次性项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abby、您好!

    ADC 是一种流水线架构。 不确定我是否理解您关于 ADC 传输的另一个问题。 您能进一步解释吗?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它是否使用某种时间交错方法?

    我只是想知道 ADC 模型不是双向的原因。 也许这是一件常见的事情、很抱歉、我不熟悉如何真正理解 ADC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abby、您好!

    ADC 只是一个接收器。 你问的是这样吗?

    ADC1455器件中未使用交错。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,就是这样!  好的、对于前面提到的 DAC、它在设计或架构中是否以任何方式与 ADC 相关?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 与 ADC 无关。  与 ADC 相比、设计和构建 DAC 需要完全不同的架构。  不过、这两种芯片都很受欢迎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  我注意到、对于 ADC、最低采购数量似乎是14、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 ADC14155QML-SP 的最低购买率是不存在的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在网页上、有一个14管是唯一的购买选择、但是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是每个管的最大值。   尝试订购您需要的金额。  我认为这是允许的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!  破折号后面的字母表示什么、包装?  有 MLS、MPR、SP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看看这3个选项

    https://www.ti.com/product/ADC14155QML-SP#order-quality

    ADC14155W-MPR 是一个工程模型、用于原型设计。  相同的空间封装和裸片、但没有空间保证或筛选。 (因此更便宜)

    ADC14155W-MLS 是飞行模型(用于飞行)。  这是空间飞行的原始版本、使用我们称为 MLS 的筛选级别进行筛选。  这与 QML V 类类似或等效、但没有经过 DLA 审核、或有几个次要"等于"完全 V 类

    5962R0626201VXC 与 ADC14155W-MLS 飞行器件类似、但我们完成了书面工作并与美国 DLA (国防后勤机构)进行了审查、以分配 DLA 器件型号(这意味着他们已经审查并同意我们100%遵守 QML V 类标准)

    这说明 了 QML V 类

    https://www.ti.com/lit/ml/sszb156b/sszb156b.pdf