This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:在保证温度精度之前,DAC8775在过温条件下的影响如何?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190890/dac8775-how-dac8775-affected-with-over-temp-till-what-temperature-accuracy-is-guaranteed

器件型号:DAC8775

大家好、

我们在设计中使用 DAC8775, 在保证温度精度之前 DAC8775如何受过热的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sasidhar,

    产品数据表提供了此信息。  例如、对于电流输出模式、我们有多个总体未调整误差规格:

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasidhar (感谢 Paul)、

    器件的电气特性表给出 了精度等许多规格的规格。  这在数据表第7页开始的第7.5节中给出。   这些规格的条件在表的顶部标题中给出。 在大多数数据表中、此接头将说明规格的温度范围。 对于 DAC8775、除非另有说明、否则所有规格均在-40°C 至125°C 的温度范围内提供。  

    吴约瑟