This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC-PHI-PRU-EVM:如果此 ADC-PHI-PRU-EVM 卡可连接到 TMDS243EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC-PHI-PRU-EVM, TMDS243EVM, ADS131M08EVM, ADS131M04EVM, MCU-PLUS-SDK-AM243X, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192843/adc-phi-pru-evm-if-this-adc-phi-pru-evm-card-can-be-connected-to-the-tmds243evm

器件型号:ADC-PHI-PRU-EVM
主题中讨论的其他器件: TMDS243EVMADS131M08EVMADS131M04EVMMCU-PLUS-SDK-AM243XTMDS64EVM

您好、E2E 专家、

你好。

我想知道此 ADC-PHI-PRU-EVM 卡是否可以连接到 TMDS243EVM (而不是 GP)。

此外 、我还看到以下 pdf 第3页上的兼容性中不存在 ADS131M08EVM ADC、原因是什么?

《ADC-PHI-PRU-EVM 用户指南》(TI.com)

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 ADC-PHI-PRU-EVM 连接到 TMDS243EVM 和 TMS243GPEVM 上的高速扩展连接器(HSE)。 我相信两个板的 HSE 连接器引脚排列相同。

    此外、ADS131M08EVM 和 ADS131M04EVM 具有相同的 QTH 连接器(分别为 J9和 J5)、并且两个 EVM 的引脚排列相同、因此您应该能够将 Sitara 通用(板名称中有或没有"GP")和 ADS131M0xEVM 的任意组合连接在一起。

    但是、请注意 、原始 PADC 到 Sitara-GUI 和 MCU-plus-SDK PRU 软件示例针对 的是 TMS64GPEVM。 我不确定最新 的 MCU-PLUS-SDK-AM64X 是否包含 TMDS64EVM 的更新示例 、或者 MCU-PLUS-SDK-AM243X 是否包含 AM243x 处理器的其他示例...我正在请我们的 Sitara 团队查看他们是否有其他详细信息。

    此致、
    Chris