This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7924:AMC7904 SEC、DED 位错误

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192847/amc7924-amc7904-sec-ded-bit-error

器件型号:AMC7924
主题中讨论的其他器件:AMC7904

您好!

我的客户发现、在系统上电后检查 AMC7904的 AMC 状态寄存器(偏移量:05h)时、某些器件出现 SEC 或 DED 位错误。

执行以下过程来清除 SEC 或 DED 位错误、但均失败。

   它们初始化了 AMC7904的所有 LUT 寄存器、并在 EEPROM 烧写后执行电源复位。

   2.他们将 AMC 状态寄存器(偏移量:05h)写入0x26、烧坏 EEPROM、并执行电源复位。

   3.他们将软件复位寄存器(偏移:07h)写入0x05、0xAD 并在烧写 EEPROM 后执行电源复位。

Q1在哪些情况下会发生 SEC 和 DED 位错误?

Q2是否有任何方法可以恢复 SEC、DEC 位错误? 请告诉我们。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    它们是否可以在初始化后读回所有寄存器? 请注意、它们不应写入任何 HAMMxx 寄存器。  这些值由器件自动计算。  它们只应写入 deltaX 和基线寄存器。

    在发出 EEPROM 烧写命令后、它们是否在启动复位之前提供了足够的时间? 它们可以在复位前监视状态寄存器中的 EEPROM 忙位、或仅等待~200ms。

    该器件可针对 SEC 错误(单纠错)进行恢复、但不能针对 DEC (双纠错)进行恢复。  我怀疑 EEPROM 损坏了。