Other Parts Discussed in Thread: AFE4960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4960EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4960
您好!
我希望了解有关 AFER4960EVM 电路板使用情况的更多信息。 我们正在尝试使用此 EVM 来评估我们的定制设计、该设计利用 PCB 上的 AFE4960。 我们的 PCB 将使用 AFE4960完成 EEG 读数 、如应用简介可穿戴脑电图(EEG)中所述。 我们尝试使用生物传感 GUI 应用、该应用连接到 EVM、并通过 i2c 连接到我们的 PCB 以评估信号。 我的问题集中在该测试的配置上。
在我们使用 I2C 通信时、如果我想绕过 EVM 板上的 AFE4960、并在定制 PCB 上绕过 AFE4960中的环路、我是否需要执行以下操作:
- 将 J3和 J4上的跳线移至引脚2-3、
- 确认 J1引脚21-22上的跳线已置于 I2C 模式
此外、似乎生物传感 GUI 配置为 SPI。 是否可以为 I2C 重新配置它?
感谢您的支持!
Ryan