This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:该 ADC 上的振荡器问题

Guru**** 2813505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189874/ads131a04-oscillator-problems-on-this-adc

器件型号:ADS131A04

您好!

~1年前、我曾与 TI 接触过振荡问题。 我们使用推荐的晶体、并对负载电容器进行了大量工作。

现在、我看到更多客户对此有问题、TI 是否做了一些芯片收缩? 由于我们经常看到错误、并将产品从通过所有 EOL 测试的市场中退回。

请解释振荡器是如何在芯片中实现的以及为什么存在灵敏度问题。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我在 E2E 论坛上再次查看了记录。 我认为以下问题是您提到的大约1年前的帖子/沟通。 我的同事要求我们的设计团队进行仿真、结果表明 ADS131A04上的两个 XTAL 引脚具有大约2pF 的输入电容、相对 较低。  

    ADS131A04:ADS131A04晶体问题

    ADC 使用一个类似于皮尔斯振荡器的外部晶体、其中包含逆变器、如下图所示:

    如果您仍在使用具有两个10pF 电容器的晶体(ABLS-16.384MHZ-L4Q-T)、您能告诉我吗? 此外、您能否为晶振和 ADC 区域布置 PCB 布局(顶层和底层)? 我没有收到有关该 ADC 振荡器问题的其他报告、但我会与之前支持该器件的工程师联系、以查看任何 可能的建议。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    有  一段时间没有听到过你们的反馈、但是我 已经 与我们的团队进行了内部讨论、这与布局电容、电容等相关、这是  所有因素的组合结果。 通常、来自微控制器/FPGA 或振荡器的外部时钟更可靠。

    此致、

    戴尔