This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:无需使用 Latte 软件即可直接对 AFE7950进行编程

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191260/tsw14j58evm-program-the-afe7950-directly-without-using-the-latte-software

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

大家好、

我们的客户想知道他是否可以使用 TSW14J58EVM 直接对 AFE7950进行编程、而无需使用 Latte 软件?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    使用 Latte、客户可以生成一个配置文件、其中包含器件启动所需的所有寄存器写入/读取。 使用此配置文件、客户可以通过连接到 FMC 连接器的 SPI 线路配置 AFE、 需要注意的一点是、可能需要对电路板进行修改、以确保 SPI 线路被路由到 FPGA 侧可用的 FMC 连接器上的引脚。

    此外、LMK SPI 线路不会路由到 FMC 连接器、因此它需要使用 Latte 仅对 LMK 进行编程、或使电路板模块连接到 FMC 连接器上的可用引脚。  

    有关 AFE SPI 启动的应用手册、请访问以下链接和 AFE79xx 主页。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau412/sbau412.pdf 

    此致、

    David Chaparro