This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:最小接口

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192831/ads131m02-minimum-interface

器件型号:ADS131M02

您好!

我们想知道 ADS131M02是否可以通过以下方式使用:

  • 通过 SPI 引脚(MISO、MOSI、SCLK、CS)连接、但未连接 DRY 或 SYNC/RESET
  • 由专用振荡器生成的调制器时钟 CLKIN (不与任何其他内容同步)
  • 全局斩波模式或连续转换模式

本手册建议还使用 DRDY 或 SYNC 或调制器时钟 CLKIN (9.1.3)。
在我们的方案中、无需同步 ADC 采样/读取、我们将使用简单的轮询。 "丢失"样本不是问题。
以下假设是否正确?

  • 由于有 FIFO、因此必须尝试两次读出。 最后一个转换数据是最近的数据(8.5.1.9.1)。
  • 借助于 CRC、可检测到传输错误(只适用于1位)
  • 自动超时允许在无需 SYNC/RESET 引脚的情况下从所有接口问题中恢复
  • 无法正确使用"待机模式"、因为调制器时钟无法停用


此致
JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JK、

    您的假设是正确的、  下面列出了一些其他信息供您参考:

    • 根据您要读取转换数据的位置或时间、您可能会也可能不会通过简单的读取获得最新的转换数据、这就是快速连续双读数可确保获得最新转换数据的原因。
    • 在待机模式下、ADC 停止切换 CLKIN 以最大程度地降低功耗、并且调制器也停止对输入信号进行采样、直到存在待机模式。

    此致、

    戴尔