This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:ADS8509

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1186150/ads8509-ads8509

器件型号:ADS8509

我注意到 ADC 的基准电压为2.5V、但它可以提供+-10V 的电压。 您能解释一下它的工作原理吗? 它是在内部进行乘以吗?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jewel、

    ADS8509实际上是在内部分频。  数据表第一页的图显示了器件内部 RXIN 引脚上的三个电阻器的值-它们分别为9.8k、4.9K 和2.5k。  然后、如果您看一下图29和图30、它们会向您展示外部电阻器自举、您需要适应各种输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了! 谢谢你。