This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:这个器件是超频器件-我需要更简单的器件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191895/adc32rf45-this-part-is-overkill---i-need-something-simpler

器件型号:ADC32RF45

我需要一些帮助、但很难找到对我的项目有用的器件和参考设计的信息。

我的目标是为 NIST 广播的60 KHz WWVB 时间保持信号构建一个直接采样接收器。 我计划使用一 个小型铁氧体磁芯谐振天线、该天线直接馈送到由 LNA 和(可能的一个或多个滤波器)组成的前端。 然后、信号将馈送到模数转换器... 但 ADC32RF45可能是 a)太贵、b)巨大的溢出。 FWiw、我听说在这个频率下接收器灵敏度是一个问题、LNA 可以帮助解决这个问题。

所以-这个问题实际上不是关于 ADC32RF45、而是寻求帮助和指导、以获得一些更适合我的适度应用的资源。

谢谢、

~S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    我同意您的看法  、对于您的60kHz 原子时钟接收器而言、ADC32RF45只是一个有点过冲、因为该器件适用于 L 频带和 S 频带应用(高达~4GHz)。 由于您的输入频率将是恒定的60kHz、因此我强烈建议使用外部滤波器来帮助降低带外噪声。

    我将这篇文章转给精密 ADC 小组、以便为您的接收器提供最合适的解决方案。 这些精密 ADC 的优势在于、数据通常可以通过使用简单串行接口而不是昂贵且复杂的 FPGA (我们的高速转换器需要这些 FPGA)的低成本处理器来处理。 据我所知、这些精密 ADC 没有任何降压转换功能(通常可在 GSPS 射频目标应用数据转换器中找到)、但是在线应提供大量有关使用微控制器实现抽取的资源。 敬请期待我们的精密 ADC 团队的回复。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chase。 是的-在60 kHz 时,我不能想象我需要很多降压转换:)所以-只是为了确认,精密 ADC 小组中的某个人会联系我吗? 此外-我是否应该联系其他团队来处理 LNA/前置放大器/滤波器等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    我想、既然您已经了解了射频目标数据转换器(ADC32RF45)、那是因为其中一些附加功能、例如集成 DDC 块等 在60kHz 时、当然无需执行任何降压转换。 精密 ADC 团队的某个人应在接下来的24小时左右在这里回复。

    我们确实有一个放大器团队、该团队也应该能够提供帮助。 我建议使用放大器器器件型号创建一个新帖子、以获得放大器团队的帮助。

    对于滤波器帮助、TI 没有任何特定的团队可以为您提供帮助。 但是、一旦您找到适合您应用的数据转换器、我可以根据我的能力、帮助您进行滤波器设计。 通常、对于我们的 MHz 和 GHz 应用、我们建议使用三级滤波器、因为我们发现随着我们转向更高级别的滤波器、无源组件容差/失配开始损害滤波器性能。 然而、在 kHz 范围内、一个4级滤波器也许是一个合适的选择。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    我们没有专门针对您的应用的器件、您可以使用分立式组件构建某些器件、但您是否了解了该器件:

    https://www.mas-oy.com/portfolio/mas6180c/?  它似乎正是您所寻找的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom -感谢您提供 URL!  该部件确实看起来是构建 WWVB 接收器的良好解决方案。  我在通用焊锡中看到了类似的东西:

    此地址: https://universal-solder.ca/product/60khz-wwvb-atomic-clock-receiver/

    以下网址: https://universal-solder.ca/product/everset-es100-mod-wwvb-bpsk-phase-modulation-receiver-module/

    但我*希望*做的是通过设计和构建直接采样接收器来更深入地了解这一点。 理想情况 下、这可以使用具有内置 ADC 的微控制器来完成(例如:github.com/.../piccolosdr)。  "Pico" uC 具有一个据说可实现500ksps 的 ADC、但被告知其本底噪声非常低。 我想用更好的 ADC (TI )构建一个原型,以了解它与“Pico uC”相比的情况,我想我可以在这里找到一个前置放大器/ LNA,也许还有一个滤波器,还有好的建议。

    FWiw、这是我进入 SDR 世界的一个漫长的推迟的第一步、所以我也只是在寻找信息。

    谢谢、

    ~S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的- Pico uC 具有一个仅具有8.7 ENOB (有效位数)的12位 SAR 转换器。  如果您想使用内部12位 ADC 路径降低 uC、 我们的 MSP430系列 控制器中有各种器件。  这些器件的 ENOB 大约为10.9至11.4位。  从独立 ADC 的角度来看、我们有高达18位的转换器。  您可以使用此 产品搜索 查看我们产品系列中的各种选项。  您可以使用滑块更改搜索条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听到的似乎是真实的-这似乎是相当降级的。 如何确定此类应用的 ENOB (或理想分辨率)数字? 它是严格的试错还是有合理的方法来限制所需的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说、我对 SDR 不了解多少、因此我不知道监测 WWV 信号的"足够好"是什么。  我必须对正在接收的信号/波形进行一些研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也是!  :) 这可能有助于:

    现在有两(2)种信号格式、最近添加了第二种格式。 此处介绍了"新"格式(我认为是 BPSK 调制)(https://everset.tech/signal/)、 此处介绍了旧格式(AM)(https://www.nist.gov/system/files/documents/2017/04/28/Bin-2719.pdf)。 我想我将从更简单的 AM 信号开始。

    此处(https://panoradio-sdr.de/direct-sampling/)以及 许多其他地方都描述了直接采样接收器的"架构"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦-忘了包含此文档(https://www.nist.gov/system/files/documents/2017/04/28/Bin-2591.pdf)、 可能是最棒的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    我也在查看 这份文档 。  除了将 AM 信号传输到 ADC 的输入端之外、我认为您真正需要做的就是确定载波信号的高电平时间、以确定您接收的是零(800ms)、一(500ms)还是标记位(200ms)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    我还没有读完它、但这是一篇非常有趣的文章-谢谢! 我记得读过,WWVB 的最初目标是*频率标准*。 调制和时间广播似乎更多地是事后才考虑的问题。 有趣的是(我在这里笑)在我看到的所有文章中,这是我第一次注意到,一个和零是由 AM 状态上的“停留时间”定义的。 我对我所知的再调制方案非常不了解、但这种方案似乎几乎不会产生错误! 我想这进一步说明了"新"调制方案"叠加"相移的推动力?

    是否有任何这种情况会导致您思考如何确定最低 ENOB 的特征?

    ~S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个想法是:我认为简单比较器(我想是1位 ADC)可以完成此工作... 有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有趣、您应该这样说。  我还将建议一个简单的比较器。  分辨率方面、8位足以完成工作。