This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293 fOSC 409.6kHz

Guru**** 2562630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191835/ads1293-ads1293-fosc-409-6khz

器件型号:ADS1293

fOSC = 409.6kHz

我是否应该为此 ADS1293使用409.6kHz? 或者、我们可以在没有任何障碍的情况下更改该系统的时钟吗?

我们在寻找适合 ADS1293的小型409.6kHz OSC 以在 Holter 中制造心电图测量设备时遇到了一些困难。

任何类型的信息都能为我提供帮助。

BR

sangyun.kim@medifarmsoft.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问一下、更改时钟意味着什么?

    您是指

    内部时钟频率

    外部时钟  

    晶体/振荡器?

    ------------------------------------

    以上  是三个不同的方面。 请您澄清一下吗?

    是否要使用片上时钟或外部时钟?

    ----------------------------------------

    请参阅数据表第28页

    "所需的409.6kHz 时钟频率"

    "外部时钟的频率应为409.6kHz、占空比为50%、以获得表8至表11中给出的正弦滤波器带宽。"

    ------------------------

    数据表中规定的任何内容或典型限制/范围都无法保证结果和性能;因此、不推荐使用。
    建议开发人员/设计人员在做出决策之前进行测试、实验、数据收集和分析以及 V&V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我尝试使用 CLK 端口来使用 XTAL1/XTAL2端口内的外部时钟源。  XTAL1/2端口悬空。

    外部时钟源不完全是409.6Khz。  它有一点偏差、+/- 2%。 我想知道这个系统是正确的。

    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我回到我的团队、看看我们是否有一些意见。

    同时、您是否有评估板/套件(EVM)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表第8页

    "FEXT 外部时钟频率(5) TMIN≤TA≤TMAX 370 409.6 450kHz"

    因此、它似乎需要一定范围的时钟频率。

    建议客户在最终决定之前进行一些测试和实验以及 V&V。

    谢谢