This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08中的全局斩波

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193325/ads124s08-global-chop-in-ads124s08

器件型号:ADS124S08

启用全局斩波时、我对 ADS124S08的失调电压消除函数有疑问。
如果启用了全局斩波、即使 ADS124S08的差分电压输入中存在大偏移、偏移是否会通过内部操作消除、增益是否会增大?

如果 ADS124S08的差分电压较大、例如传感器电压与传感器元件的基准电压之间存在差异、则增益不能足够显著增加。 在这种情况下、全局斩波功能是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiko Kurui、

    ADS124S08的全局斩波功能仅消除 ADC 的失调电压和温漂。  全局斩波不会消除所连接传感器的任何偏移或偏移漂移。  器件数据表的第9.3.6.5节介绍了全局斩波模式。  对于全局斩波模式下的每个转换结果、有两个转换。  第一个转换是输入连接到 ADC、第二个转换在内部交换输入、然后对两个转换求平均值。  最终结果消除了任何 ADC 偏移/漂移、但准确地表示了连接的输入电压。

    有一种方法可以使用 SYOCAL 命令校准系统偏移。  在这里、您可以将传感器与差分偏移连接到传感器将被视为位于"0"点的位置。  发出 SYOCAL 命令后、转换结果的值将存储在 ADC 的 OFC 寄存器中。  然后从所有以下转换结果中减去该值。  如果启用了全局斩波、则不使用 OFC 寄存器中的值。  因此、您无法组合特征。

    如果偏移非常大、则输入可能会过载、在这种情况下、您无法获得满意的结果。  您能否更具体地了解输入电压范围以及所需的基准电压?

    此致、

    Bob B