请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1235 您好!
我正在设计使用 ADS1235的 PCB。 在数据表中、其状态为"为了最大限度地减少测量通道的输入泄漏、将未使用的输入连接到1/2 Vs 电压(AVDD +AVSS)/2或 AVDD。" 然后、在数据表的稍后部分、它显示了连接到 AVDD 的所有未使用输入。 将输入连接到 AVDD/2是否有任何好处?
此外、我收到 了一个用于 ADS1235的使用外部晶体的器件的原理图、但我的工作空间非常有限、我想将其删除。 内部时钟似乎几乎与客户选择的外部时钟相同、与规格之外的内部时钟相比、使用外部时钟是否有任何好处?
提前感谢您。
Nathan