This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:数据表说明

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193358/ads1235-datasheet-clarifications

器件型号:ADS1235

您好!  

我正在设计使用 ADS1235的 PCB。 在数据表中、其状态为"为了最大限度地减少测量通道的输入泄漏、将未使用的输入连接到1/2 Vs 电压(AVDD +AVSS)/2或 AVDD。" 然后、在数据表的稍后部分、它显示了连接到 AVDD 的所有未使用输入。 将输入连接到 AVDD/2是否有任何好处?

 此外、我收到 了一个用于 ADS1235的使用外部晶体的器件的原理图、但我的工作空间非常有限、我想将其删除。 内部时钟似乎几乎与客户选择的外部时钟相同、与规格之外的内部时钟相比、使用外部时钟是否有任何好处?

提前感谢您。

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan B、您好!

    将未使用的输入通道绑定到 AVDD/2与 AVDD 没有好处

    关于外部时钟:与内部振荡器相比、使用外部时钟的好处是能够更改输出数据速率(它们使用 fCLK 进行缩放)和/或更严格的精度规格。 如果数据速率和内部振荡器精度规格足以满足您的应用需求、则可能不需要使用外部时钟

    布莱恩