This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:ADS1118 Linux 驱动程序

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192896/ads1118-ads1118-linux-driver

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!

我正在寻找 ADS1118 Linux 驱动程序。 我认为、位于 Linux/drivers/IIO/ADC 的现有 Linux TI-ADC 驱动程序之一可能可用于处理与此器件的通信、但我不确定。

请帮帮我。 Linux 内核上实现的任何驱动程序都可以用于与 ADS1118一起运行?

此致、

Raúl Lozano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Raúl、

    没有适用于 ADS1118的特定 TI Linux 驱动程序。  有一个 ADS1118示例"C"代码 可能会有所帮助。  至于可用的驱动程序、除了 ADS124S08之外、我并不是很熟悉 SPI 驱动程序。  我将查看该驱动程序并尝试为 ADS1118进行简化。  您提到的文件夹中还显示了其他 SPI 器件、但您需要检查哪些器件可能是 SPI、哪些可能是 I2C。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您提供的信息。 我的目的是使用现有代码来避免新的开发任务。 顺便说一下,我将检查 ADS124S08 Linux 驱动程序。

    此致、

    Raúl Lozano