This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293模拟电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193293/ads1293-ads1293-analog-voltage

器件型号:ADS1293

我们将 ADS1293 AFE 器件用于电诊断设计。  

以增强噪声性能。 VDD 直接连接到电池电压、随着时间的推移、此电池电压将从3.3更改为4.2。 另一个 IO 电压 VDDIO 连接到静态1.8V 电源。

我想知道、我们可以使用该原理图、而不会出现任何问题。

 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有评估套件/评估板(EVM)?

    ----------

    您是否会澄清"随着时间的推移、此电池电压将从3.3更改为4.2 "?

    ----------------------------------------

    所以、您似乎想使用它  

    VDD 直接连接到 Vbattery = 3.3V~4.2V?

    VDDIO = 1.8V

    对吧?

    ------------

    我是否可以问为什么 Vbattery 从3.3V 变为4.2V?   这种变化发生的频率和频率如何?

    您必须确保电池干净、稳定。 否则、您将需要一个 LDO。

    ----------------------------------------------------

    如果 EVM 原理图中未显示任何设计、设计人员和开发人员将需要进行测试和实验、数据收集和分析以及 V&V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我将使用外部 LDO 为 VDD 提供干净的电压源。

    还有一个问题是、较高的模拟电源电压具有较高的性能来测量 ADC? 电压噪声水平是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为"较高的模拟电源电压具有较高的 ADC 测量性能?" 此声明有效。

    请参阅数据表  

    7.3建议运行条件

    7.5电气特性(1)- 电源(VDD、VDDIO)

    图6. VREF 与 VDD 间的关系

    谢谢