This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找空间(A 类)数据转换

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5670-SP, ADC12D1620QML-SP, AFE7903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193583/looking-for-space-class-a-data-converts

主题中讨论的其他器件:DAC5670-SPADC12D1620QML-SPAFE7903

您好!

我正在寻找符合航天标准(A 类)的数据转换器。 具体而言、我需要 ADC 和 DAC、这些 ADC 和 DAC 具有高达约1.2GHz 的 IF 频率和100MHz 瞬时带宽。

有哪些器件可用?

谢谢、

Alan Christopherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    请检查以下器件。  

    DAC5670-SP

    这是数据表链接

    https://www.ti.com/product/DAC5670-SP

    ADC12D1620QML-SP。 这是链接。  

    https://www.ti.com/product/ADC12D1620QML-SP

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我查看了 DAC5670-SP。 但是、查看数据表中的图28、似乎没有显示到1.2GHz 的良好带宽。 我是否看不正确?

    是的、到目前为止、ADC12D1620QML-SP 看起来不错。

    顺便说一下、我听说 AFE7903可能已经发展成为航天领域的发展蓝图、您对此有什么信息吗?

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 DAC5670-SP 输出带宽、我认为这是准确的(它不是高输出 BW 积)。   我不能在这里评论我们的发展蓝图、因此我会就此向您发送一封私人邮件。  谢谢。