This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291 AFE4404同步测量

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, ADS1291
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193336/ads1291-ads1291-afe4404-simultaneous-measurement

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件:AFE4404

你(们)好

我正在使用 afe4404和 ads1291进行开发。

我想同时测量 AFE4404和 ADS1291。

我将 AFE4404设置为120Hz、将 ADS1291设置为500Hz。

我知道数据的数量是不同的、因为 Hz 是不同的、但没关系、因为我将根据时间来查看它。

当我测试它时、我检查了当1个 PPG 数据根据 Hz 传入时、4到5 ECG 数据是否传入。

然而、PPG 和 ECG 数据都进展顺利、但 ECG 数据在中间停止读取、只有 PPG 数据进入。

  • 器件型号
    1 - PPG
    2-心电图
  • 当您收集5个数据并检查它们时、即使 Hz 不同、数据也会正常输出。 (PPG - 5、ECG - 20)
  • 但随着时间的推移、ECG 数据的数量会减少、只有 PPG 数据会输出。

如果 Hz 不同、是否无法同时测量?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以要求进一步澄清"我正在使用 afe4404和 ads1291进行开发。"?

    例如、您如何将主机与每台主机连接? 什么拓扑? 每个从器件的 SPI 线路如何连接到主机/主器件?

    ----------------------

    从上述问题延伸至-

    您能否解释/详细说明"当1个 PPG 数据根据 Hz 传入时、4至5 ECG 数据出现。"?

    ----------------------

    什么主机/主器件或计算机软件以及如何显示这些编号?  它们是从任何多线程 代码还是并发代码打印出来的? 如果是、显示的订购单/顺序可能不代表接收到的相同/正确的顺序/顺序。

    --------

    显示的两个读数的单位是多少-

    1 - PPG

    2-心电图

    电压或 ADC 计数/代码中?

    --------------------------------------

    需要对此进行澄清和更多解释 -"

    • 当您收集5个数据并检查它们时、即使 Hz 不同、数据也会正常输出。 (PPG - 5、ECG - 20)"?

    ------------------------------------

    您是否曾尝试 单独和独立地使用每个器件、并确保每个器件都能正常工作?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢你的答复。

    [引用 userid="517551" URL="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193336/ads1291-ads1291-afe4404-simultaneous-measurement/4498382 #4498382]例如 您如何将主机与每台主机连接? 什么拓扑? 每个从器件的 SPI 线路如何连接到主机/主器件?

    我使用的是 nRF52832。

    AFE4404连接到 I2C、ADS1291连接到 SPI。

    AFE4404 - ADC_RDY
    ADS1291 - DRDY
    我使用中断连接该部件。

    每当 RDY 准备好中断时、我都会计数并进行检查。

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193336/ads1291-ads1291-afe4404-simultaneous-measurement/4498382 #4498382"]输入电压或 ADC 计数/代码?[/quot]

    ADC 计数/代码。

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193336/ads1291-ads1291-afe4404-simultaneous-measurement/4498382 #4498382")您是否曾尝试 单独使用每个器件,并确保每个器件都能独立正常工作?  [/报价]

    PPG 数据测量通常使用 AFE4404芯片执行。

    ECG 数据测量通常使用 ADS1291芯片执行。

    我在合并这两个函数时遇到了问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、每个器件是否具有不同 的独立功能  

    SCLK 与 SCL 线路间的关系?

    MISO、MOSI 与 SDA 线路间的关系?

    CS 线路仅用于 SPI?

    --------------------------------------------------  

    您可能需要检查固件代码以查看数据如何流式传输到主机/主站? 例如、数据读取是如何安排的?  顺序和顺序是什么?它们是如何交错的? 有冲突吗?

    您可以在这里分享原理图。 我们可以看一看。 如果原理图无法公开披露、请告诉我、我可以通过电子邮件联系您。

    谢谢