This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:设置 ADC 上的寄存器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC08DJ3200EVM, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185587/tsw14j57evm-setting-registers-on-adc

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC08DJ3200EVM、 UCD90120A

你好! 我想在使用   自动化 DLL 连接到 TSW14J57EVM 的 ADC 评估板上设置各种寄存器的值(例如满量程范围 FS_RANGE)。 这是可行的吗? 或者我只能 读取/写入 FPGA 寄存器?  

我还想使用来自 TSW14J57EVM 的触发输出来触发另一个器件。 是否可以制作一个受控的触发输出序列-在 ADC 采样数据时发送100个脉冲?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir、

    您将什么 ADC EVM 与 TSW14J57配合使用? 根据电路板的不同、自动化可能可用、也可能不可用。

    对于第二个问题、您需要提供更多详细信息、例如时序和方框图。 这些输出脉冲将会发生在何处? 第二个 TSW14J57? 脉冲所需的频率和占空比是多少、等等...

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我使用的是 ADC08DJ3200EVM。  

    关于我的第二个问题、我甚至可能不需要脉冲序列、只需在 发出命令开始在 ADC 上采样时向另一个器件发送单个触发脉冲的方法。 自动化 dll 中是否有控制 TRIG OUT 的命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir、

    不可以、不能通过 HSDC Pro Automation DLL 在 ADC 评估板中设置寄存器值。

    2. TSW14J57EVM 中默认禁用触发选项。  可通过添加以下行在 HSDC Pro 中启用该功能:

     菜单 Enable="Trigger Option"添加到选定的 ini 文件。

      INI 文件还有其他几个触发参数、可用于调整脉冲宽度。 如果您计划使用模式5,则随附的 ini 文件将为您添加这些参数。 将此 ini 文件复制到以下位置:

    • C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

     随附了有关 ini 参数的文档。

    要通过 HSDCPro Automation DLL 使用触发选项,请参阅 HSDCPro Automation DLL 手册中的‘Trigger Option’(触发选项)、‘Generate Software Trigger’(生成软件触发器)和‘Read DDR Memory’(读取 DDR 内存)功能,这些功能位于以下位置。 只有在 HSDC Pro GUI 中触发器工作时、这些功能才会按预期工作。

    • C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

     

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC12DJxx00_5F00_JMODE5_5F00_trig.ini

    e2e.ti.com/.../0456.TSW14J57-ADC-INI-File-Guide.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、这对我们有所帮助。 您能否告诉我如何更改输出的电压电平-它表示电路板支持 CMOS 电平1.8V (默认值)和2.5V 输出。 如何更改为2.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir、

    您需要将 VAR 电压从1.8V 更改为2.5V。 为此、您可以将 SW7上的开关#1、#2和#4设置为 OFF、将开关#3设置为 ON。 使用电压表确认 TP56上存在2.5V 电压。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我看到丝层显示了开关的设置、3V 也是可以实现的。 谢谢!!  

    如何控制哪个 触发输出根据命令触发、或者它只是一个可以触发的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir、

    请参阅随附的用户指南中的第3.1.3.3节"触发器选项"。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../HSDC-Pro-User_2700_s-Guide-Rev-C.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、当电压设置为2.5V 时、红色指示 LED D16发光。 LED 亮起、指示功率网超出容差。 可以继续在2.5V 电压下运行吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir、

    功率监控器件(U11)正在打开 D16、因为它现在看到的是2.5V 而不是1.8V。 这不是一个问题、因为它只是打开一个警告 LED、而不执行任何其他操作。 您可以重新编程 UCD90120A 以纠正此问题、也可以只将 R189替换为18K 电阻器以更改 VAR 的输入电压。 该电阻器位于顶部的 D22和 U11附近。 您也可以忽略此警告。

    此致、

    Jim