This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:难以同步8个 AFE 片段

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28, AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192682/afe58jd32-difficulty-synchronizing-8-pieces-of-afe

器件型号:AFE58JD32
主题中讨论的其他器件:AFE58JD28

尊敬的先生

难以同步8个 AFE

对于我们的便携式彩色多普勒超声波项目、无法根据以下初始配置和过程同步8个 AFE 片段
注意:监控单个内核中的多个通道同步是可以的;当多个内核放置在一个块上时、很难进行同步(同步需要几分钟)。

注:在25MHz 采样率下8ADC/通道没有问题;台式机按50MHz、4ADC/通道也没有此问题;

采用此配置的笔记本电脑(8件 AFE58JD28,共16个通道):

8 ADC/通道、50MHz 采样率
帧:F=12字节;multi-F:K=2;ADC RES:12;SER RES:12
1、管脚复位;
2.配置 AFE 的以下寄存器值:
序列号偏移值描述
REG1 1H 0X0034关闭 LVDS 并关闭 JESD 接口。
REG115 73H 0X0010配置 JESD 版本可配置。
REG3 3H 0X0010 JESD 串行器/解串器默认设置为12。
REG4 4h 0x0000将 ADC 分辨率设置为12。
REG73 49H 0X1800 ILA 模式已配置。
REG74 4Ah 0x1000配置 CGS 模式。
REG75 4BH 0X0020 NAL=8;
配置了 REG80 50H 0X0002 JESD PLL 增强型电流模式。
REG85 55H 0X4020将 JESD 配置为 JESD204B 的子类2。
REG65 41H 0x8000 ->等待10us->0x0000;PLL1复位
REG66 42H 0x8000 ->等待10us->0x0000;PLL2复位
REG1 1H 0X0074停止 LVDS 并启用 JESD 接口。
FPGA:设置 FPGA JESD204B 内核参数
地址5A A5 80 08 04 00 00 00 2C 分配给值5A A5 80 08 04 20 00 00 02子类2
4、FPGA:AFE TRIG 定位-> JESD 内核复位->触发 TRIG 高电平脉冲(24ns)、然后等待 JESD16X 链路同步和对齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    我们正在检查您的请求。 请给我们几天时间。 我们将在2月8日星期三之前回复您。  感谢您的耐心等待。  

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    任何更新请告诉我们,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的联系。

    首先、您能否澄清一下、您看到的问题是器件 AFE58JD32还是 AFE58JD28?

    其次、确实如此、在25MHz 时、系统在与上面所示的设置完全相同的情况下工作正常、但在50MHz 时、不会发生同步。 正确吗?

    简要看一下设置-我有1条评论:

    当写入地址在十进制范围为115-119和134-138的寄存 器时、Reg0x3h 中的 JESD_WR_SEL 应为1。

    此外、我假设您 在写入这些寄存器时会处理 DTGC_WR_EN 和 SPI_DIG_EN 引脚。

    谢谢、此致、

    Abhishek