This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:尺寸确认

Guru**** 2551220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193422/ads1278-sp-dimension-confirmation

器件型号:ADS1278-SP

大家好、团队、

只需确认 ADS1278MHFQ-MLS 的尺寸即可。 当我们将 13.81mm 转换为 mil 时、将得到543.7、但在数据表中、它被称为350.77  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的、您突出显示的尺寸不正确、应该为13.8100 (0.544)、其中线性尺寸以毫米(英寸)为单位。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用