This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:AFE4400设计咨询

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1191947/afe4400-afe4400-design-consultation

器件型号:AFE4400

您好,

问题1:

是否有与 AFE4400寄存器中的定时器相关的10个以上计数寄存器的详细说明? 如果是、请提供帮助;

问题2:

AFE4400中是否有用于计算血氧饱和度的参考算法? 如果是、请提供帮助;

问题3:

LED 驱动器电路和寄存器设置是否有任何参考? 如果是、请提供帮助;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我可以支持之前、我是否知道这是哪一位客户?

    如果不允许公开披露、请告诉我、我可以通过电子邮件联系您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LINKMED Technologies (__LW_AT__无锡)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:

    是否有与 AFE4400寄存器中的定时器相关的10个以上计数寄存器的详细说明? 如果是、请提供帮助;

    注释:请客户澄清并解释更多"与计时器相关的10个以上计数寄存器"的含义。

     

    ------------------------------

    问题2:

    AFE4400中是否有用于计算血氧饱和度的参考算法? 如果是、请提供帮助;

    注释:我们不提供算法支持 AS

    TI 不是一家软件或算法公司

     算法在很大程度上取决于系统和产品设计以及许多外设组件和不同应用。

    ------------------

    问题3:

    LED 驱动器电路和寄存器设置是否有任何参考? 如果是、请提供帮助;

    注释:  

    客户是否有评估套件/评估板(EVM)?

    AFE4400本身已经/内置了 LED 驱动器。

    客户可以按照 EVM 用户指南进行一些测试和评估。

    --------------------------------------

    谢谢