This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:是否提供 Linux 驱动程序?

Guru**** 2927830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194328/dac8568-linux-driver-available

器件型号:DAC8568

大家好、

我在  一个包含 Xilinx Zynq SoC 和 Yocto 的项目上使用 DAC8568 SPI DAC。

在最新版本的 Linux 内核中找不到现有的 IIO 驱动程序:

https://elixir.bootlin.com/linux/v6.2-rc7/source/drivers/iio/dac

是否有适合的 IIO 驱动程序可供我使用?

否则、是否有可集成到 IIO 中的 C 驱动程序库?

非常感谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们没有适用于此器件的任何 Linux 或通用驱动程序。

    谢谢、

    Paul