This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:是否提供 Linux 驱动程序?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1219, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194292/ads1219-linux-driver-available

器件型号:ADS1219
主题中讨论的其他器件: ADS122C04

大家好、

我正在  Xilinx Zynq SoC 和 Yocto 的项目上使用 ADS1219 I2C ADC。

在最新版本的 Linux 内核中找不到现有的 IIO 驱动程序:

https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/iio/adc

是否有适合的 IIO 驱动程序可供我使用?

否则、是否有可集成到 IIO 中的 C 驱动程序库?

非常感谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    遗憾的是、没有专门为 ADS1219编写的 Linux 驱动程序或示例"C"代码。   为 ADS122C04器件编写的示例"C"代码是 ADS1219的超集。  因此、该代码可能有助于开发驱动程序。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob,我会给你一个机会-会让你不断更新:-)