This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:采用 OPA337充电器放大器的参考设计

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, OPA337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194082/ads1263-refout-with-an-opa337-charger-amplifier

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件: OPA337

你(们)好

我打算使用5V 为 ADS1263供电。

此外、要读取的传感器将与充电器放大器(OPA337)配合使用、该放大器具有 T 网络配置(如下图所示)、并且还提供5V 电压。

由于它将提供5V 电压、而不是+-2.5V 电压、在下面的电路中显示 GND 连接、因此它实际上将连接到2.5V 电压。

是否可以为 其使用2.5V 的参考输出引脚? 还是使用 VBIAS、甚至外部2.5V 更好?

R1和 R2具有 MOhms 的幅度。

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helder Oshiro、

    ADS1263上的 REFOUT 引脚可灌入或拉取10mA 的电流。 因此、只要您的电路不需要来自 ADC VREF 的>10mA 的电流(看起来不是这样)、就可以使用 REFOUT 引脚。

    布莱恩