This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:使用 ain6和 ain7作为差分输入时出现问题

Guru**** 2391405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192307/ads1262-problems-using-ain6-and-ain7-as-a-differential-input

器件型号:ADS1262

我目前正在尝试使用 ain0&ain1...读取四个差分传感器 高达 AIN5&AIN6。 前三个传感器运行良好、但我没有在 AIN5&AIN6上获得任何读数。 在数据表中、不能说这两者可以是 REFP 或 REFN。 这是否意味着它们不能用于差分传感器输入? 是否有可能导致 aint5&aint6无法按我的预期工作的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、William Dunkley

    没有理由不能将 AIN5/AIN6用作差分输入。 AIN0-AIN4可用作 REFx 输入的事实意味着您可以将这些通道用于外部基准输入。 我假设您使用的是 ADC 内部 VREF?

    您能告诉我、当您尝试在 AIN5和 AIN6上进行测量时会发生什么情况吗? 您说您没有任何阅读。 这是否意味着您要从 ADC 读取所有零? 您是否已使用 RREG 进行检查以确保 WREG 命令 已生效?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天将尝试读取 RREG、是的、我使用的是内部 VREF。 感谢您指出 REFx 端口是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、William Dunkley。

    请告诉我们您发现的内容。 如果您发现其他通信问题、那么 您可以在逻辑分析仪上提供所有通信信号来查看发送到 ADC 的内容以及 ADC 的响应方式将会有所帮助

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在读取 RREG 后、我注意到我们的代码存在问题、并且没有切换到该问题。 一个简单的错误、感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在读取所有差动传感器、您是否确定不仅存在数学错误?  0/1 2/3 4/5 6/7将是"预期"对。 5/6是两个不同信号的一个桥臂。

    如果您以不同的方式连接了它们、请原谅我介入-我刚刚注意到了奇数通道编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我漏掉了在帖子中输入的内容、就像您说的6/7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、William Dunkley、

    我很高兴这个问题很快得到解决。 如果您有其他问题、请开始新主题、我们将为您提供支持。

    布莱恩