This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:PHI-EVM-CONTROLer-A 原理图。

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193872/ads131m04evm-phi-evm-controller-a-schematic

器件型号:ADS131M04EVM

大家好、

我的客户在使用 ADS131M04EVM 板时遇到问题,由于 PHI 板无法为 ADC 加电,因此无法获得数字输出。 要调试此问题、客户请求了 PHI 板的原理图。 请提供 PHI-EVM-CONTROLLER A 的原理图

此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    PHI 控制器卡从 USB 端口获取电源、然后为 EVM 板提供适当的电源电压、当笔记本电脑的 USB 端口无法支持足够的电流时、可能无法为其加电。 当在特定型号的笔记本电脑上使用便携式交流适配器时、我发现了此问题(不适用于 M04EVM)。 我建议客户使用标准交流适配器或使用台式电脑再次进行检查。 PHI 卡 是专有设计、 不允许共享该板的原理图。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale、

    感谢您提供信息。