This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:针对定制应用对 Intel Aria 10进行编程

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194299/tsw14j57evm-programming-intel-aria-10-for-custom-application

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900EVM

我打算将 AFE7900EVM 与 TSW14J57EVM 配合使用、并希望对 TSW14J57EVM 板的 Intel Aria10 FPGA 进行编程、以实现涉及数据生成、采集和信号处理的定制应用。 以下是问题:

(1)请确认是否可行。

(2)如果是、TI 能否为 Intel Aria 10提供参考设计文件支持?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranadeep、

    可以、您可以使用 USB3.0接口或 JTAG 连接器 J3对 FPGA 进行重新编程。 可在 TI 网站的 TSW14J57EVM 产品文件夹下找到示例参考设计。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。 我可以一对一地与您联系、以进行应用特定的讨论吗?

    此致

    Ranadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranadeep、

    固件是由第三方为 TI 完成的、但他们不再支持我们。 我不能为您提供太多帮助。 现在只需使用 E2E、我们将为您提供最佳支持。

    此致、

    Jim