This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:tDACWAIT 的定义

Guru**** 2501215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193671/dac81404-definition-of-tdacwait

器件型号:DAC81404

tDACWAIT 是如何定义的?  数据表仅提供持续时间(2.4us)。  什么事件标志着 tDACWAIT 间隔的开始、在 tDACWAIT 之后、不能发生什么事件?  使用异步更新与同步更新时、这些点是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh 将进行审核并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    tdacwait 是事务之间的数字延迟、用于在器件内部释放总线。

    它定义为同步模式下后续 LDAC 下降沿之间的时间间隔或异步模式下后续 CS 上升沿之间的时间间隔。 基本上、tdacwait 必须被解释为下一个 DAC 命令的锁存边沿和 CS 下降边沿之间的延迟。

    在 tdacwait 期间、数据寄存器更新被阻止。

    例如、如果我们需要更新 Ch1数据、顺序应如下。 也适用于使用 LDAC 的多通道更新。

    CH1 --> Tdacwait --> Ch1

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 tDACWAIT 在异步模式下不会对每个通道进行重叠?  我希望 tDACWAIT 按每通道应用、这样做是合法的:

    通道 a -> tDACWAIT ->通道 A

     通道 b -> tDACWAIT ->通道 B

      通道 C -> tDACWAIT ->通道 C

       通道 D -> tDACWAIT ->通道 D

    该序列在小于4 x tDACWAIT 的周期内迭代。  例如、该序列应能够以192KHz (5.2us)迭代。  听起来就像您说的、tDACWAIT 适用于任何两个更新、甚至适用于不同的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在异步模式下,由于不涉及/LDAC,我们可以将 tdacwait 定义为后续 CS 上升沿之间的间隔。 更新 Ch1时、可以通过拉低/CS 写入 Ch2、但帧长度应最小为2.4uS。 这是因为我们在各个渠道之间共享了资源。

    因此、我要说的最佳方法如下所示。



    因此、tdacwait 不是基于每个通道。 如果希望器件提供最佳吞吐量、请使用同步模式并写入所有寄存器、然后使用/LDAC 触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上图中、将 SCLK 读为50MHz

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  因此、在同步更新模式下、tDACWAIT 是/LDAC 下降沿之间的间隔、还是从/LDAC 的下降沿到/SYNC 的下一个下降沿?  您向我发送了以下图表:

    从/LDAC 的下降沿到/SYNC 的下降沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /LDAC 变为低电平到/CS 变为低电平可以进入同步模式。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 AK!