This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:只显示正读数而不是差分读数

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192633/ads1282-displays-only-the-positive-reading-not-a-differential-reading

器件型号:ADS1282

大家好、我想得到一些澄清。  

目前正在尝试使用 ADS1282HPW 读取热电偶、但遇到了 ADC 输出方式使 AINN2似乎接地而不是 TC 发出的负 UV 信号的问题。

/resized-image/__size/1200x800/__key/communityserver-discussions-components-files/73/CurrentSchematic.png

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们的 ADS1282专家将于周四离开办公室。  同时、您所附的原理图有点难以遵循、您是否有示波器截图或更多有关您所看到的输出值与输入电压的详细信息?