This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:环境通道中的负值

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194734/afe4403evm-negative-values-in-ambient-channel

器件型号:AFE4403EVM

我将使用 AFE4403EVM 和 TI GUI 从手指获取 PPG 信号。 对于 Rx 配置、我使用0的 DAC 消除电流。

我在 LED1和 LED2通道中看到一个合理的信号。

我希望环境通道中的正值较小、但在增加第一级增益(即 RF)后不会改变

但是、我看到负值和值在增加 RF 后增加。

请您解释一下这种情况是如何发生的? 这似乎不合逻辑。

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们后退一步、您是否能够按照用户指南查看 与图46类似的内容?

    --------------------------------------------------

    在上述之后、

    请提供您的实验设置和环境的图片吗?

    光学实验对环境非常敏感、角度、偏移、距离以及任何与光学相关的组件的任何微小变化都可能导致显著差异。

    "可信"信号是什么意思? 您能否提供屏幕截图或图片?

    谢谢