This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据采集系统概念设计问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1261, PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192766/data-acquisition-system-conceptual-design-question

主题中讨论的其他器件:ADS1235、 ADS1261、 PGA970

您好!

我有一个关于我正在处理的系统的一般性问题。  在我正在处理的项目中、 我们有一个传感器、需要通过交流信号(正弦)从外部激励。 为此、我计划使用具有缓冲器的 DAC。 激励后、需要对传感器输出进行采样以进一步处理。 据我所知、ADC 输入端的噪声级别将是 ADC 输入参考噪声(基准噪声、热噪声和量化噪声的组合)、ADC 输入驱动器放大器噪声和传感器噪声的组合。 传感器噪声将是传感器固有噪声和 DAC 噪声(输出驱动器噪声、DAC 量化噪声)的组合。 在此类闭环系统中、我打算选择 ADC 以满足总体性能标准(灵敏度等)。 之后、在选择 DAC+缓冲器时、我的目标是获得一个总 rms 噪声、该噪声等于 ADC 输入参考噪声的十分之一(或者一个 SNR 比 ADC SNR 高10dB 的 DAC+缓冲器)。 因此、当选择 ADC 和 DAC 时、我假设我需要选择(N+2)位 DAC 和 N 位 ADC。

我的方法和最终的选择标准是否合理? 您是否有更好的方法? 在确定了这种方法后、我将继续执行组件选择过程。

此致

穆斯塔法