This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:当 TSC2007IPW 温度低于-20°C 时、在 I2C 线路上返回 NACK

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194273/tsc2007-nack-is-returned-on-i2c-line-when-tsc2007ipw-temperature-is-less-than--20-degree-c

器件型号:TSC2007

大家好、

我的一位客户将 TSC2007用于其当前产品。
当产品温度低于-20°C 时、控制器和 TSC2007之间会发生 I2C 通信错误
I2C 通信速度为400kHz、信号电压为3.3V。
它们比较了+25C 和-20C 之间 SDA 和 SCL 的波形。 但未找到任何计时差和电压差。

 您是否对通信错误原因有任何意见?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里不确定。 电源的斜坡速率是否在冷温度下受到影响? 我之所以提出这个问题、是因为加电时检测到一个 POR 复位、此时读取地址引脚。  

    我建议在低温条件下使用快速直流电源关闭和打开电源可能是第一个实验