This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:输入阻抗

Guru**** 2913660 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192201/afe5832-input-impedance

器件型号:AFE5832

大家好、

您能帮我们解决此问题吗?

我正在使用 AFE5832。 我从数据表中了解到、当启用衰减器时、它本质上充当分压器、因此实现了一个内部电阻器。

当衰减器被禁用时、AFE 的输入阻抗是多少? 数据表提到输入阻抗仅由输入电容(35pF)给出、但衰减器"开路"时、肯定还必须有(非常)的接地电阻? 该电阻的合理值是多少?

此外、低频(<500kHz)下的输入阻抗为何不遵循电容阻抗模型? (参见附图)。 如果该模型为 true、则阻抗将为双曲(1/CW)、但该模型在700kHz 左右发生故障

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的联系。

    我目前因健康原因不在办公室。

    明天或下星期一我都将回到办公室。

    请允许我回来详细了解您的问题。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    感谢您的回答。 我们的客户希望请求更新他的查询。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉,我没有因为健康问题而离开办公室,所以迟迟没有答复。

     数据表中的图4说明了禁用衰减器时输入阻抗与频率的幅度。

    阻抗随频率的下降来自输入引脚上的电容寄生。

    在启用衰减器的情况下,输入阻抗可计算为衰减器电阻与‘衰减器开路’输入阻抗的并联组合,如图4所示。

    但愿这对您有所帮助。 如果还有任何问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Abhishek