This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:单端运行

Guru**** 2979710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194223/ads131m08-single-ended-operation

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

尊敬的 TI:

在数据表中、我找不到如何在单端输入模式下操作该器件。 我们希望同时测量来自 TIA 的八通道数据。 我不想使用 FDA ADC 驱动器将单端信号转换为差分信号、因为这将迫使我在信号链中牺牲6dB 信息。

谢谢  

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将 AINxN 接地并将信号置于 AINxP 上即可。

    请注意共模电压限制、具体取决于您的增益设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Benjamin

    谢谢。 我的单端信号范围为0V 至3.3V、假设我在增益=1时运行 ADS131M08、有哪些限制条件会困扰我? 请您详细说明这一点吗? 如果我们可以将单端信号直接连接到 AINxP、那么 ADC 驱动器的需求是什么?

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益为1时、不会受到共模范围问题的困扰。

    此 ADC 不需要驱动器(尽管有时它可能会根据您的信号源阻抗有所改善)。  SAR ADC 需要一个驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号源阻抗连接到50欧姆、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50欧姆可以正常工作。  不过、我对该 ADC 与另一个 ADC 感到困惑-您无法使用该器件测量0-3V;增益1的最大范围为1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以针对上述要求推荐多通道(尽可能最大)同步采样 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS131E08似乎符合要求。  TI 的某个人可能会有更好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!  

    我修改了以下的意见和建议,如果你有任何问题,请告诉我,谢谢。

    ADS131M08具有有限的输入范围。 ADS131E08是一款适合您的解决方案、但是如果您将 INxN 连接到 GND、则会超出 PGA 共模输入范围。  解决方案是使用 ADS131E08数据表中图58 (b)和图59 (b)所示的类似配置、当 AVDD 为5V 电源时、ADC 将始终将您的信号与 INxN 引脚上的2.5V 直流电压(即(AVDD+AVSS)/2)进行比较。 在这种情况下、可以使用2.4V 内部电压基准或外部电压基准。

    此致、

    戴尔