This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:输入阻抗

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112U04, ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195239/ads112u04-input-impedance

器件型号:ADS112U04
主题中讨论的其他器件: ADS1255

您好!

请让我询问一下 ADS112U04的输入阻抗。 现在、客户正在考虑使用 ADS112U04并提出这一问题。

您能否分享任何有关它的示例值或计算(估计) 它的方法? 我之所以提出这一问题  、是因为 ADS1255等其他具有多路复用器的 Δ-Σ ADC 具有输入阻抗的信息。  

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、  

    ADS112U04具有两种不同的输入模式:1) PGA 旁路模式(这是一个具有预充电缓冲器的开关电容器输入)和2) PGA 模式(此模式使用具有高输入阻抗的线性放大器)。  

    PGA 模式下的输入阻抗非常高。  之所以未指定该值、是因为真正相关的是泄漏电流以及该泄漏电流如何与传感器输出阻抗相互作用。  该泄漏电流将取决于温度和输入信号。  所有图中都提供了典型的泄漏电流(请参阅图7和11)。

    与没有预充电缓冲器的不同器件相比、预充电缓冲器可大幅增加 PGA 旁路模式的输入阻抗(减少输入电流)。   但是、当使用此方法时、输入阻抗不是线性的。  您可以在输入电流的图中看到这一点。  在这些图中、电流不会随输入电压线性增加、而是会随线性阻抗线性增加。 请参阅图6、8和10。

    由于在 PGA 旁路模式或 PGA 模式下、输入电流不会随输入电压线性增加、因此未指定阻抗。  您应该查看输入电流与电压间的关系曲线、以了解传感器的精度如何受到输入电流的影响、而不是考虑输入阻抗。

    希望这些信息对您有所帮助。

    艺术