This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:启用 IDAC 旋转的噪声来自内部电流源

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195187/ads1262-idac-rotation-enabled-noise-coming-from-internal-current-source

器件型号:ADS1262

大家好、

我参考 ADS1262数据表中的3线 RTD 电路设计了一组电路。 我想使用 ADS1262通道 AIN4和 AIN5来测量 RTD、我想使用 AIN1和 AIN6来提供 250uA 的内部电流源、并使用2.5V 的内部基准。  

我的应用要求是 RTD 点100 (-200.000至850.000)度 C 0.001分辨率。 因此最大输入电压为100mV (250uA*400欧姆=100mV)。 我应用了 Gain16。 是否可以读取0.001分辨率?

问题是我在启用 IDAC 旋转 (247.8uA 至248.8uA )跳跃的情况下测量了内部电流源。 因此、ADC 总数是跳跃的。    使用的测量设备 Fluke 5522A。 我附上了 circuit.e2e.ti.com/.../ADS_2D00_1262_2D00_UPI_2D00_dkd.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar S:

    ADC 的 RTD 代码大致由 RTD 电阻 R_RTD 除以基准电阻 R_REF 得出。 在您的情况下、最大 RTD 电阻为~400欧姆、而基准电阻为3900欧姆。 因此、理论上可以使用的最大增益为 R_REF / R_RTD (最大值)= 3900/400 = 9.75。 使用 ADS1262、您需要舍入到8增益。 因此、不能使用增益为16的配置。

    我还建议您考虑使用一个 IDAC 和两个测量值、而不是两个 IDAC + IDAC 斩波器。 使用一个 IDAC 和两个测量将有助于提高系统精度、您不必担心切换 IDAC (这可能会导致模拟稳定误差)。 下图显示了两个不同的选项

    对于您的系统、您将使用 AIN6作为测量输入、而不是 IDAC 输出。 电路的其余部分将保持不变、但您需要在 AIN6上添加 RC 滤波器(并移除 D2)。

    您测量 RTD 的速度有多快? 假设总系统噪声完全来自 ADC、这将为您提供可实现分辨率的一阶近似值。 换句话说、如果您有外部噪声源、分辨率可能会更低。

    布莱恩