This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC316:如何收集当前数据

Guru**** 2993200 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264, DDC316, DDC232, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192161/ddc316-how-to-collect-current-data

器件型号:DDC316
主题中讨论的其他部件:DDC264、 DDC232、 DDC112

您好、专家、  

我们需要您的帮助、以便为客户推荐器件。 下面是完整的详细信息。 客户将被接在该 产品上、以 测量 位置敏感光电探测器多电极的电流。  

我的项目是在二维位置敏感型光电探测器上应用不同的新型触点配置、以提高位置估算精度。 我附加一张工程图草图来简单地说明此器件的工作原理。  
一般而言、当激光在2D 光电二极管上达到某个点时、光电流将不均匀地分配到沿周边的触点。 击点位置是这些多路输出电流的函数,因此当激光命中随机点时,可以通过这些电流输出预测位置。 对于我的项目、我需要从多个输出同时收集多达16个输出的电流。  
你对我有什么建议吗? 我还想知道您的产品可以读取的最小电流值是多少、因为根据我的计算、电流可以低至1uA。
提前感谢您的支持。
此致、  
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否大致了解电流的范围以及他们希望将电流集成多长时间?

    此外、客户能否澄清、假设电流流入模拟输入、他们是否将以数据表第10页图5所示的相同偏置设置连接光电二极管?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、1uA 是我们的 DDC 可以读取的最大电流。 基本上看一下器件的满量程(例如、DDC264为150pC)和最短积分时间(该器件上为166us)、您将得到给定器件在不饱和的情况下可以承受的最大电流。 在本例中、150pC/160us=~0.9uA。

    DDC316没有太大区别(12PC/10us=1.2uA)

    如果电流过大是一个问题、他们必须在源极(降低强度)或传感器级别(添加光学衰减器)对其进行调整、或者在 DDC 之前在传感器输出端设置电阻分压器。 使用一个连接到多个 DDC 输入的传感器输出(在输入之间分离电流)也可能起作用(不过、不要忘记进行测试)。

    除此之外、要选择要使用的 DDC (假设您希望继续使用 DDC)、您需要按通道数和速度进行选择、因为我认为它们已经在做...

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 激光产生的总光电流约为250uA。 暗电流在整个平面上均匀分布在0.25uA 左右。 根据电极的数量和激光打击器件的位置、我认为每个电极的电流可能在 0.1至250uA 之间变化。 由于我尚未测试器件、我不确定该范围是否准确。

    至于偏置设置、电压源将使器件处于反向偏置状态、每个电极的电流将流入模拟输入。  

    因为我的主要是材料科学,所以我不太了解磁学知识。  我不容易 阅读数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 激光产生的总光电流约为250uA。 暗电流在整个平面上均匀分布在0.25uA 左右。 根据电极的数量和激光打击器件的位置、我认为每个电极的电流可能在 0.1至250uA 之间变化。 由于我尚未测试器件、我不确定该范围是否准确。

    正如您所说、DDC 可以读取的最大电流 仅为1uA、因此很显然、DDC 不是我的理想选择。 我想知道 您是否有适合 我的项目的其他产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 TI 有什么其他产品具有跨阻放大器功能和可支持更高输入电流范围的 DDC 集成度。 基本上、在我看来、您需要使用分立式放大器(其中的一个阵列)来实现这一点、但我不是产品系列中该部分的专家。

    此致、

    Eduardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    我想与您确认、如果 DDC232CK 的最大电流输入为7uA (非连续模式下为350pC/50us=7uA)?

    非连续模式是否意味着在此 模式下只能收集非连续电流值(对于我的项目,每个集合点之间有几秒钟的间隔,我认为这适合非连续模式?)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、 最大电流输入为7uA (在非连续 模式下为350pC/50us=7uA)。

    请参阅 DDC232数据表 中的图10和 表8。 状态说明、 在非连续 模式下、芯片的状态/过程大致相同

    图13&16 -  

    集成 A 侧(状态3)、 集成 B 侧(状态4)、等待(输入开关打开)(状态1和2)、释放、集成 A 侧(状态5)  

    或

    图14&15 -

    等待(输入开关打开)(状态8和7)、集成 B 侧(状态6)、 集成 A 侧(状态5)、等待、释放、集成 B 侧(状态6)

    即

    无论输入电流是否连续、它只能积分非连续电流、就像在等待状态期间一样、输入开关被打开。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 DDC232就是我需要的。  我还被告知需要一个 EVM 来与 DDC232配合使用。 但是、我在其页面中没有看到 DDC232EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们没有用于 DDC232的 EVM。

    您可以尝试 DDC11xVM 进行评估,它具有非连续模式,非连续模式集成时间低至 50us。  

    https://www.ti.com/tool/DDC11XEVM-PDK

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道  DDC11xVM 是否可以同时评估32个通道?  因为它专为 DDC112和114而设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们没有32个通道。 它们具有2个或4个通道。

    但是、也许您可以先使用它来评估2至4个通道、一旦您进行了足够的实验和测试以获得更多的了解、那么您就可以开始为32通道芯片(例如 DDC232)开发您自己的 PCBA。

    谢谢