This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299的技术支持、参数确认

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195130/ads1299-technical-support-parameter-confirmation-for-ads1299

器件型号:ADS1299

1 SRB1相关配置、请确认它是4、6和8个通道、还是所有通道的负端?

2.  

我不太理解多读模式

当数据处于连续读取模式时、它适用于多次读回

2.1您回读两次还是多次?

2.2读回时、ADC 转换是否继续? 如果它继续、已转换的数据现在是否会丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1。表示所有通道、4、6、8指的是 ADS1299-x 的通道数量。

    2.1.如果您想使用多读回功能、"CONFIG1寄存器中的 DAISY_EN 位必须设置为"1"才能进行多读回。";请参阅第46 9.6.1.2页的 CONFIG1:

    2.2.我是否可以问你的"迷失"是什么意思? 或者详细解释丢失场景?

    考虑一下这种情况、如果您在 t0和 t1重复回读1数据1次(回读 t0信号)、但世界上的真实信号仍在 t1 (t0之后的真实信号)、t2 (t1之后的真实信号)等处发生/发生。

    但是、在 t1上、用户决定回读(重复读取) t0上的信号、没有存储器和存储空间来读取 T1上发生的真实信号。

    错过了吗? 或者丢失?

    谢谢