This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:具有 TMS320F28377S 的驱动程序库

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194626/ads7953-driver-library-with-tms320f28377s

器件型号:ADS7953
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377S

尊敬的团队:  

我的客户希望使用 ADS7953通过  TMS320F28377S 检查外部模拟感应信号(PT/CT/NTC 和其他器件)以确定其应用。  

客户想知道 TI 是否可以共享 ADS7953和 TMS320F28377S 的驱动程序库。 是否可用?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    抱歉、我们没有此器件的任何示例代码。  您的客户需要使用数据表中的示例流程图作为开发自己代码的指南。

    艺术