This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98640QML-SP:采样率

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98640QML-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194112/lm98640qml-sp-sample-rate

器件型号:LM98640QML-SP

您好!

你好。

LM98640QML-SP 数据表规定的采样率范围为 5MSPS 至40MSPS。 我们的客户希望使用低至1MSPS 的读取速率来降低读取噪声。 是否存在不允许芯片缓慢对此进行采样的限制?

 

"我之前的回答是、在较低的时钟速率下、性能无法得到保证。 不过、我们正在详细介绍设计、我正在尝试了解如何配置 INCLK 范围以实现更低的速率。 如果无法做到这一点、请告诉我、如果无法降低利率、我们需要进行调整。"

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    遗憾的是、此器件支持的最小 INCLK 为5MHz。

    但是、客户仍应能够将此器件(5MHz 时)设置为采样保持模式(OSX -交流耦合到 CCD 传感器输出、OSX+连接到 VCLP、0.1uF 电容器接地)、从而使其像素速率达到1MHz。 如数据表中的图29所示。 然后 、以5MHz 运行的 ADC 基本上每像素捕获5个样本(S1-S5)- S1、S2 可以是基座值、S3可以忽略、 S4、S5 可以是数据。 然后、CDS 可以以数字形式执行为:(S4+S5)/2 -(S1+S2)/2以消除复位噪声。 在这种方法中、当增益为1x 时、器件在2V (=224 uVrms)上的噪声仍为79dB。  

    客户还应使用钳位模式(数据表中的第7.3.2节和第7.3.2.1节)、方法是定期适当地施加 CLPIN 信号、以设置输入耦合电容器上的直流电压(如上图29所示)。  

    如果客户对此有更多问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    你好。 我们能否在具有相同物理配置的采样保持技术和相关双采样之间进行切换(引脚和电容器的连接方式没有差异)、以便提供高达25MSPS 的读取速度?

    请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    我需要一些时间来分析此请求。 我明天会回来。  

    感谢您的耐心等待。  

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    为了在采样保持模式和 CDS 模式之间切换、需要对硬件进行小幅修改。  

    在 μF 模式下、OSX+引脚应分别通过0.1 μ F 电容器去耦接地。 因此、OSX+ 不得连接到 VCLP、如图29所示。  

    谢谢、

    Karthik