您好!
你好。
LM98640QML-SP 数据表规定的采样率范围为 5MSPS 至40MSPS。 我们的客户希望使用低至1MSPS 的读取速率来降低读取噪声。 是否存在不允许芯片缓慢对此进行采样的限制?
"我之前的回答是、在较低的时钟速率下、性能无法得到保证。 不过、我们正在详细介绍设计、我正在尝试了解如何配置 INCLK 范围以实现更低的速率。 如果无法做到这一点、请告诉我、如果无法降低利率、我们需要进行调整。"
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。
LM98640QML-SP 数据表规定的采样率范围为 5MSPS 至40MSPS。 我们的客户希望使用低至1MSPS 的读取速率来降低读取噪声。 是否存在不允许芯片缓慢对此进行采样的限制?
"我之前的回答是、在较低的时钟速率下、性能无法得到保证。 不过、我们正在详细介绍设计、我正在尝试了解如何配置 INCLK 范围以实现更低的速率。 如果无法做到这一点、请告诉我、如果无法降低利率、我们需要进行调整。"
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
尊敬的 Ray:
遗憾的是、此器件支持的最小 INCLK 为5MHz。
但是、客户仍应能够将此器件(5MHz 时)设置为采样保持模式(OSX -交流耦合到 CCD 传感器输出、OSX+连接到 VCLP、0.1uF 电容器接地)、从而使其像素速率达到1MHz。 如数据表中的图29所示。 然后 、以5MHz 运行的 ADC 基本上每像素捕获5个样本(S1-S5)- S1、S2 可以是基座值、S3可以忽略、 S4、S5 可以是数据。 然后、CDS 可以以数字形式执行为:(S4+S5)/2 -(S1+S2)/2以消除复位噪声。 在这种方法中、当增益为1x 时、器件在2V (=224 uVrms)上的噪声仍为79dB。
客户还应使用钳位模式(数据表中的第7.3.2节和第7.3.2.1节)、方法是定期适当地施加 CLPIN 信号、以设置输入耦合电容器上的直流电压(如上图29所示)。
如果客户对此有更多问题、请告诉我。
谢谢、
Karthik